This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:此部件中是非易失性和易失性存储器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437923/dp83561-sp-non-volatile-and-volatile-memory-in-this-part

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

嗨、团队:

您能回答这个有关器件存储器的问题吗?

-设备中有什么内存单元?

-是否有易失性存储器,你可以扩展一点吗? 什么是位单元技术?

-设备中是否还有非易失性存储器? 您还能进一步介绍吗?

谢谢!

Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我们以太网 PHY 上唯一的存储器将是 器件寄存器。 寄存器信息是易失性的、这意味着它 在下电上电或引脚复位时将被复位。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我对器件中包含哪些存储单元以及什么是位单元技术有什么疑问? 或者我是否误解了这两个问题的答案是"易失性存储器类型"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    内部设备信息不可在公共论坛上披露。 我将通过电子邮件跟进并关闭该主题。

    此致、

    Alvaro