This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:DS90UB924-Q1 I2C 上拉

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB924-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438553/ds90ub924-q1-ds90ub924-q1-i2c-pull-up

器件型号:DS90UB924-Q1

工具与软件:

嗨、大家好

我有一个关于 DS90UB924-Q1的 I2C 线路上的上拉电压的问题。

 DS90UB924-Q1的 VDDIO 连接到1.8V、I2C 线路(SDA、SCL)连接到也是1.8V 的 FPGA 组。

我认为上拉电阻(针对 SDA、SCL)应该被接至1.8V、但是在数据表中写入的电阻也被接至3.3V。  

我该怎么办?

此致

Dany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    SCL 和 SDA 上拉电阻需要连接到3.3V。建议的上拉电阻值为4.7k Ω。

    BR、

    Esther