This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:Z8523016VEG 的 TI 交叉参考

Guru**** 2835705 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D-Q1, TL16C752CI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436552/tl16c752d-ti-cross-of-z8523016veg

器件型号:TL16C752D
主题中讨论的其他器件: TL16C752CI-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

Z8523016VEG 已停产、因此客户需寻找与 Z8523016VEG 类似的器件。  

您能告诉最好的交叉与  Z8523016VEG 吗?

此致

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    我浏览了竞争产品的数据表、但从我可以看到、我们的器件都没有一个与比较器件完全相同的性能。 这种类型的器件似乎使用内置的 CRC。 我们的器件并不那么精密。 我们的器件主要只是采用并行 GPIO 并将其转换为串行(UART)、反之亦然。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    好的。 TL16C752D-Q1和 TL16C752CI-Q1似乎 是我们在此类别中最新的器件。 我想介绍这些器件、但是 TL16C752D-Q1和 TL16C752CI-Q1之间有何区别 ?

    此致、

    高桥则之  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    基本上 D 版本是 C 版本、但是采用了较新的工艺技术。 我只建议选择 D 版本。  

    -鲍比