This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:SLLA325C、用于 HDMI 转双通道 LVDS -汽车级

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437034/tfp401a-q1-slla325c-for-hdmi-to-dual-channel-lvds---automotive

器件型号:TFP401A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90C387A

工具与软件:

你好

我们正在寻找具有全高清分辨率(1080p)的双通道(奇数/偶数) LVDS 显示器的 HDMI (仅限视频)。 在查看这些解决方案时、我遇到了 SLLA325C 应用手册。 它是2018年的文档。 我想检查一下、这是否仍然是新设计的推荐解决方案、或者现在还有其他更好的解决方案。  

另外、对于 SLLA325C 解决方案、是否需要软件/驱动器开发、或者这是仅硬件解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会回来的。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这仍然是适用于新设计的推荐解决方案。 TFP401-Q1没有停产的计划。 TFP401-Q1无需任何软件。 我将联系 FPD-link、了解他们在该系统中使用的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SLLA325C 中的 FPD-Link 器件(RGB 到 LVDS)、这些器件仍有效并推荐使用。 RGB 到 LVDS 转换器无需软件。

    预期应用是什么? 汽车? 和低功耗? 工业类?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jack 的确认。 应用是汽车、但目前我们还可以使用工业级/消费类级器件。 因为缺少其他选择。

    您能否从显示制造商那里查看以下信号格式、并确认我们是否可以根据 SLLA325C 遵循双通道 LVDS 连接、或者需要进行任何更改?  

    再次感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90C387A 可满足双路 LVDS 要求、但不符合汽车级要求。 下面是 DS90C387A 的 TTL 到 LVDS 映射、匹配显示的 LVDS 映射

    此致!

    插孔