This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB935-Q1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437653/ds90ub935-q1-ds90ub935

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

Dears、

您能否提供 DS90UB935的 ibis 型号?  

KMM: TZTEK 精度

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anabella、

    下面是模型:

    e2e.ti.com/.../snlm212a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这种模式有问题。 导入时、所选信号为单端信号、无法选择差分信号。 你知道如何解决它吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有差分 IBIS 模型、并且不打算在短期内使用!