This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:LVDS 多路复用器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104, SN65LVDS22, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438521/sn65lvds104-lvds-multiplexer

器件型号:SN65LVDS104
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS22TMUX1309

工具与软件:

我正在寻找 LVDS 时钟多路复用器。  与 SN65LVDS104中继器本质上正好相反、即4:1 LVDS。 有什么建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVDS22可针对两个输入执行此操作。

    可以使用 TMUX1309等普通模拟开关。 您需要多大的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,这看起来像一个竞争者。 约为60MHz。 不过引脚排列不是很友好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    我们确实有一类多路复用器缓冲器和中继器。 请查看以下选项中的一个是否适合: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    Amy