This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:查询支持的 TSN 特性

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438443/dp83867e-inquiry-about-tsn-features-supported

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

嗨、团队:

我们想了解 DP83867E 以太网 PHY 支持的 TSN 特性。 在数据表中、没有关于 TSN 支持的太多信息。 我们计划将此以太网 PHY 与 NXP 的 I 接口配合使用 MX 8M Plus SoC。 我们希望支持以下 TSN 特性。 请告知我们是否可以使用 DP83867E 器件实现这些特性。

振荡器 标准
1. IEEE 802.1AS
2. IEEE 1588 PTP
3. IEEE 802.1Qbu 和 IEEE 802.3br
4. IEEE 802.1Qbv
5. IEEE 802.1Qca
6. IEEE 802.1Qcc
7. IEEE 802.1Qci
8. IEEE 802.1CB

此致、
Raj Bhuvanesh