This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:TPD5S116

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438454/tpd5s116-tpd5s116

器件型号:TPD5S116

工具与软件:

你(们)好  

我们已将此部件用于 HDMI 2.1端口、

根据数据表、芯片 支持 HDMI1.3、HDMI1.4和 HDMI2.0

根据可用的引脚、我似乎也可以将其用于2.1  

如果是、请帮助了解为什么此芯片不支持2.1  

或者它是否与认证要求有关? 对于 HDMI2.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agxin、

    此部件仅为支持 HDMI 2.0而验证、因此我们不能保证它能通过所有 HDMI2.1要求。

    5V 稳压器不能满足系统要求、因此很难满足 DDC 电平转换器输入的 VIL 要求。

    此致、

    卡盘