This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:电路设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438667/lm25088-the-circuit-desige

器件型号:LM25088

工具与软件:

您好!

我们想将直流/直流转换器用于-12VDC 输出电压和100mA 电流、您能帮助推广我们的要求吗? 我使用 Webench 进行 仿真、证明其 能够很好地推广 LM25088、  

我们需要知道是否有任何其他低剂量解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    LM25088是一种控制器。 您无需仅通过使用控制器、外部 MOSFET 和功率二极管来处理0.1A 电流。  降压转换器可配置为反相降压/升压转换器。 请考虑使用具有集成 MOSFET 的转换器器件。 另外、请访问 https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf 

    - EL