This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IPAPRQ1原理图审核// IC 如此之热!

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432906/tusb8041-tusb8041ipaprq1-schematics-review-ic-is-so-hot

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

您好!

我们使用 带有两个 USB3.0摄像头的 TUSB8041IPAPRQ1作为从器件。 我们使用 PC 或 Jetson nano 作为主设备。 速度介于30和100Mbit/s 之间

看起来 集成电路太热了 、我没法勉强支撑住它。

USB 有时会出现故障。  如果我们使用小型散热器、故障/断开连接的频率将会降低。



允许的最高集成电路温度是多少?
我想尝试禁用两个 USB 端口(我们只需要两个端口)。 它是否有助于降低 温度?

您能否查看我的原理图?
我们不使用任何电源管理。 USB 仅使用5V 电源供电。 我们使用的 LDO 与开发套件 TUSB8041EVM 相同。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valdan:

    SMBUSz 引脚是否始终接地?  

    或轮毂接地垫焊接良好?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    感谢您的快速回复!

    接地焊盘焊接良好。

    SMBUSz/SS_SUSPEND (封装上的引脚7)通过1K0电阻器接地。 是这样吗?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladen

      您是否使用 SMBus 模式更改了任何配置?  

      您能否移除下拉电阻器并发现任何差异?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    SMBUSz/SS_SUSPEND (封装上的引脚7) 直接接地 (不使用电阻器)
    我们未使用任何 SMBus 设置。


    看来我们发现了我们的散热问题:
    我们有来自5V 的+1、1V LDO 电源(不是作为开发套件使用的+3、3V 电源)... +1、1V LDO 正变得非常热! 我将更换布线+我将添加更多过孔...它应该可以正常工作!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    由于集线器处于 SMBus 模式、您需要 清除寄存器 0xf8中的 cfgActive 位。

    好的

    Brian