This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:关于芯片通信信号冲突、信息收集不是问题

Guru**** 2884520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437733/sn65lbc184-about-the-chip-communication-signal-conflict-information-collection-can-not-be-the-problem

主题中讨论的其他器件:SN65LBC184

零件编号:SN65LBC184

工具 μ 软件:μ μ A

 逆变器的ARM芯片通过485芯片连接到总线、集电极通过485通信连接到总线。μ A

 此时、arm 会发送一个软重置信号。在 reset 期间、collector 发送一个信号、并且这两个信号重合。当使用串口助手在总线上采集数据时、此时无法采集数据、没有乱码数据。

我们想知道为什么我们无法捕获总线上的数据。μ A

 这是连接到485芯片的 ARM 芯片的原理图。

 通道3是 RESET 信号、电压探针夹住485芯片的引脚6和7。通道4使用电压探针钳制485和。2芯片的引脚5 μ s

 通道3是 RESET 信号、电压探针夹住485芯片的引脚6和7。通道4使用电压探针钳制485和。1芯片的引脚4 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示一个连接到−5V 的下拉电阻器。正确吗? 该器件不支持低于 GND 的逻辑电压。

    您是否使用隔离式电压探针? 否则、探头会将其中一条总线接地短路、这将使信号失真。 要测量 RS -485信号、请使用两个通道相对于 GND 测量 A 和 B、并指示示波器计算 A−B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wneqi:

    正如 Clemens 所指出的、引脚上的-5V 电压不应出现、因为它超出了器件的绝对最大值。  

    我也对示波器截图显示的内容感到困惑。  什么是 ch3和 ch4?  

    更具体地说、您可以在 D 引脚、A 引脚和 B 引脚上放置一个探头吗? 我们应该监视您发送的任何数据的传输、看看数据是否通过收发器发送到电缆上。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图错误现已修复。 我使用了 隔离式电压探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、这些波形显示  SN65LBC184向总线正确发送复位信号。

    为什么显示了这些波形? 他们到底有什么意想不到的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要证明为什么芯片完好无损、我们无法在总线上捕获数据。 将重点放在黄色文本上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器信号仅显示总线上的 RESET 信号。

    如果收集器的数据未出现在总线上、则表明连接器的收发器存在问题。 请显示  该收发器的 TX、DE 和 A−B 信号的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wneqi:

    正如 Clemens 提到的、请收集所需的示波器热像图。 对于 A-B 引脚、您应该在电缆的接收器侧(而不是传输侧)收集它们。

    -鲍比