This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:未上电时将信号驱动至芯片的安全性?

Guru**** 2652905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438741/ds90lv804-safe-to-drive-signals-into-chip-when-unpowered

器件型号:DS90LV804

工具与软件:

我尝试连接使用 DS90LV804TSQ LVDS 缓冲器/中继器芯片的 LVDS 子卡。 我想知道芯片是否未上电、发送 LVDS 信号到其中而不损坏芯片是否安全? 或者这会损坏芯片吗? 我了解这款芯片的输出使能架构、但我想知道如何将输入驱动到芯片中。

产品说明书。 提前感谢!

www.ti.com/.../ds90lv804.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止 LVDS 输入电压高于 VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 只要额定值保持在数据表值内、就应该没有问题。

    此致、Amy