This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:集线器仅建立 USB2.0高速上行连接

Guru**** 2855870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438069/tusb8020b-hub-only-establishes-usb2-0-high-speed-upstream-connection

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

工具与软件:

我们有一个"典型"TUSB8020B 设计、该设计始终建立上游 USB2.0高速连接、但似乎并不想建立 USB3.0超高速上游连接。

上行端口使用了 Amphenol USB-B GSB3211311WEU 连接器、我们在不同的 TUSB8042A 设计中使用了该连接器、该连接器可在 USB3.0超高速连接中完美运行。  新 TUSB8020B 设计的布线从正在使用的 TUSB8042A 设计中直接提起。  TTBOMK 具有适当的布线长度和阻抗规则。

我们已在 GRSTz 上尝试了一个1uF 和一个10uF 的电容器。  在这两种情况下、VDD 和 VDD33几乎同时出现、但 GRSTz 直到至少4ms 后才达到0.8V、因此这应该不是问题。

24MHz 晶体上的负载电容器为10pF、但频率略低。  它们已更改为22pF、频率完全在容差范围内、但这没有帮助。

有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../DOC_2D00_002113-Column-USB-Speaker-Board-Schematic-Rev-00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将首先查看原理图、  晶体输出的频率是多少?

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24MHz 标称值。  如果您需要精确的测量值、我会尝试得到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中没有看到主要问题、您是否让 USB 分析仪用于 USB3的跟踪日志?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 我没有特定的 USB 分析仪。  我确实安装了 Wireshark、不确定它是否可以执行您正在寻找的事件跟踪类型。  Windows 是否具有内置的工具、可让您看到您想要看到的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您能否将 SSTX 连接到示波器上行端口以便查看输出的任何信号?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈…… 我是个白痴。  原理图和 PCB 正确。  当我在系统中输入 BOM 时、我意外地键入了 TUSB4020、而不是 TUSB8020。  除了无 SS 外、它们的引脚排列大致相同。  DUH。  很容易修复,我怀疑一切都会正常工作。