This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:第5代转接驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS320PR1601, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429405/ds320pr1601-gen-5-redriver

器件型号:DS320PR1601
Thread 中讨论的其他器件: DS320PR810、DS160PR810

工具与软件:

您好!

有人可以提供一个 EEPROM 的示例.hex 文件来配置 DS320PR1601。  

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    DS320PR1601 SigCon Architect GUI 可用于创建任何 EEPROM 文件。 这可在以下网址索取: https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 

    初始加载 GUI 后、EEPROM 页面将设置为"默认"设置。 可以使用"Write to EEPROM Hex"按钮生成这些设置的十六进制文件。

    如果您在使用 GUI 时有任何问题、请告诉我。 如果您有问题、我可以通过私人消息提供示例文件。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我访问了 PCIe 5转接驱动器设计、但在 zip 文件中、仅给出了相同的 DSN 文件所有其他文档(有关 DS320PR810和 DS320PR412)。  

    编程指南也仅与之相关。  

    我能否获得 DS320PR1601的 EEPROM 编程指南。

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    DS320PR1601 EEPROM 遵循与 DS320PR810相同的配置架构。

    初始加载 GUI 后、EEPROM 页面将设置为"默认"设置。 可以使用"Write to EEPROM Hex"按钮生成这些设置的十六进制文件。[/QUOT]

    我建议使用 DS320PR1601 SigCon Architect GUI 生成 EEPROM 文件。

    如果您想详细了解 EEPROM 配置文件的结构、请查看 第4代转接驱动器安全文件夹下的应用手册、 其中讨论了 EEPROM 格式、该器件和 DS160PR810采用的格式相同。  

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [编辑、包含安全资源信息]

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    该原理图文件位于此器件的安全资源文件夹下、因此我编辑了您回复中发布的一些信息、因为这是一个公共论坛。 我已保存您的问题、可以通过 E2E 私人消息为您提供帮助。

    请接受我朋友的请求、以便我可以私下回复您的邮件。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息已通过专用的 E2E 消息进行传达。 将此帖子标记为已解决。