This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用xilinx Ω Zynq UltraScale+ MPSoC核心板K26 PS作为主控、DP83869HM采用rgmii Ω 至 cooper模式、连接失败 Ω

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436906/dp83869hm-xilinx-zynq-ultrascale-mpsoc-k26-ps-dp83869hm-rgmii-to-cooper

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

我使用xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC核心板K26 PS作为主控、DP83869HM采用rgmii 至 cooper模式工作、目前运行lwip _echo_12 Δ server例程。

MDIO配置成功、可以自动协商通信速度为1000M μ A。

但是rgmii不能工作、DHCP失败、设置默认ip后、连接telnet、大概1分钟左右提示连接失败。从PC端发送数据无响应。μ A