This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3902:规格检查

Guru**** 2919100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, UC3902, UCC39002, UCC29002, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406838/uc3902-spec-check

器件型号:UC3902
主题中讨论的其他器件: UCC39002UCC29002、LM5022、 UCC2897A

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助确认 UC3902是否可用于以下应用吗

设计

使用三个12V@8.4A 直流/直流转换 器并使用负载共享控制器创建一个300W 电源板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但我推荐使用 UCC39002或 UCC29002来获得更好的电源。 我也会关闭您复制的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁腾

    您能不能帮助 提供两组电源参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc39002

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc29002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁腾

    如下所示、如果输入使用 LT3748IMS 而非 LM5022、那么 UCC39002将如何控制它?

    该原理图如以下链接所示

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc29002

    控制 LM5022的 COMP 是否需要以下光耦合隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不负责回答如何使用非 TI 器件。  

    对于光耦合器问题、是的、您需要隔离、因为 LM5022位于初级侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁腾

    客户切换到了 UCC2897、我应该如何设计电路?

    如何调整附件和参考原理图

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc29002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请改用 UCC2897A UCC2897。

    请参阅 UCC2897A EVM 原理图、将 ADJ 引脚连接到反馈环路(R25和 R26之间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁腾

    "UCC2897A+UCC39002"并行连接两个组。 如果 UCC39002正常工作、Vout/Iout 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您的问题。 如果 UCC39002正常运行、则负载正常共享。

    下面的曲线可能会让您对如何在不同模块之间共享电流有所了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    我想问一下、这个公式是否有任何相关的计算工具、Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问以下计算器链接

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC684

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    如附件所示、如果 UCC39002直接放置在 UCC2897PWR VOUT 12V/100W 的电源板上、如果功率不足、是否可以通过 CN13/CN14和接地连接2个电源板? 如果只需要100W 的功率、并且无需并联第二个电源板、电路板上的 UCC39002电路是否会影响电源板的原始功能?

    e2e.ti.com/.../UCC2897PWR_2B00_UCC39002_2D00_output.pdf

    可以并联多少组 UCC39002? ​​我们的电源板上的电阻器和电容器是否有任何建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    宁已不在办公室。 我们明天将提供答案。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我不确定您通过 CN13/CN14进行连接是什么意思。 这些跳线用于将 LS 总线连接到 GND。 您能否详细说明一下您的意思?

    如果您只有一个模块、那么 UCC39002不会影响电路板的原始功能。 仅当 LS 电压大于电流检测输出端时、误差放大器才会输出。 如果该模块断开、则 LS 将为0V、UCC39002将不会影响 ADJ 引脚。

    从理论上讲、可以并行放置多少个负载共享控制器是没有限制的。 实际上、并联添加更多负载共享控制器会降低负载共享精度。 PMP10099 并行显示了8个反激式+loadshare 模块。 下图显示了基于分流电阻的负载份额变化。 增加分流电阻会以降低效率为代价提高负载共享精度。  

    即使是在8个模块中、5%的负载共享变化仅意味着一个模块 提供 1.05A 电流、而另一个模块提供0.95A 电流。 使用 UCCX9002 Excel 计算器 确定应用的最佳电阻值。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    您能否帮助说明以下 UCC29002原理图以及任何需要进行的调整

    谢谢

    e2e.ti.com/.../UCC29002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否已有与原理图配套的 UCC29002设计计算器? (https://www.ti.com/tool/download/SLUC684)这将有助于您的审核。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能帮助检查灌装是否正确吗

    e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_Design_5F00_Calculator-_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我看到设计计算器中存在多个错误和警告。 我们不建议超出设计计算器中的限值。 只要您使用设计计算器、设计就应该有效。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    如果无法对其进行调整、则为全通过配置。 您是否有推荐的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我不明白通过配置是什么意思。 我们推荐的方法是遵循设计计算器。 即使是设计计算器规格之外的细微更改也可能会产生意外的后果、因此我们无法保证一切顺利。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好   

    您能帮助建议一个​​可以使用的值的范围、以及需要调整一下吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好   

    您能帮助调整以下 Excel 吗? 剩余2个红色错误、无法调整到正确的值。

    e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_Design_5F00_Calculator-_2800_2_2900_-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    为什么选择与建议值大不相同的频率和电容、是否有原因? 例如、88uF 电容器与3.52uF 电容器大不相同。 是否存在空间/尺寸限制?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jonathan)好

    FP (CSA)(目标)如何设置该参数?

     e2e.ti.com/.../2146.UCC29002_5F00_Design_5F00_Calculator-_2800_2_2900_-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    最大频率小于最小频率。 您在目标频率中输入的任何频率都不起作用。 在前面的单元格中设置的值必须导致最大和最小频率无效。 我会仔细检查你们的其余值。 特别是、开关频率和交叉频率可能太接近。 您需要确保交叉频率至少比开关频率小20倍

    此致、

    Jonathan Wong