This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1144-Q1:TCAN1144待机模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1144-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428408/tcan1144-q1-tcan1144-standby-mode

器件型号:TCAN1144-Q1

工具与软件:

尊敬的接口专家:

我的客户发送 SPI 命令、   通过将 MODE_SEL 更新为待机、将 TCAN1144从正常模式更改为待机模式。

然而、TCAN1144的电流仍高于预期。

只有在3 ~ 5分钟后、TCAN 的电流才会降至预期电流。

 

此 计时器是否与 SWE 计时器有关?

您能否提供"如何立即让 TCAN1144进入待机状态并提供预期电流(无延迟3~5分钟)?"的提示。

感谢您的支持。

CK:查看器件状态图可以发现一条注释:进入待机模式 SWE 计时器会开始导致延迟?

有没有办法避免这种情况?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karsten、这与这个问题无关、但与您在2018年提出的一个关于福特卡普里汽车的转速计 IC 的问题有关! 没有任何反应。 MIC/2是 Lucas 的定制器件型号、我认为是 Lucas 创建的群集。 如果我没弄错、基本部件是 SN76810P。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728399/looking-for-information-about-mic2-c

    80年代、我在内部销售部门工作、我们向几位汽车客户销售了大量这些产品。 也许没有任何关联,但我喜欢机会结束一个松散的结束

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、

    收发器的预期电流是多少? SWE 计时器会导致器件在完全结束后进入睡眠模式、因此在3-5分钟后电流会下降的原因。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫,谢谢你的答复。 说实话,这更是一个私人话题,因为这个设备是我朋友的集群的一部分...

    BR Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    实际上、客户希望更了解 TCAN1144。

    因此 、他们希望了解将器件置于睡眠模式的任何可能性、而无需等待3-5分钟。

    它们 对有一些要求 消耗 该示例时序 睡眠模式。

     

    您能否提供有关的信息?

    • TCAN1144是否可以进入休眠模式(待机)而无需等待3-5分钟?
    • 如果 TCAN1144从正常模式更改为待机模式而无需等待3-5分钟(SWE 计时器)、那么是否有任何缺点/缺点?

     BR

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、

    TCAN1144-Q1通过 SPI 进行配置和控制。 SPI 命令可用于在不同状态(包括睡眠模式)之间转换器件。 否、使用 SPI 在不同状态之间转换器件没有缺点。 SWE 计时器旨在提供一项功能、可在器件卡在 FAULT 状态下并且不会因保持正常或待机状态而继续消耗电源(通常是电池)时提供帮助。 需要清除的是、经过 SWE 计时器后会将器件置于睡眠模式、而不是待机模式。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我认为措辞上存在一些误解。

    客户希望在不使 SWE 计时器处于活动状态的情况下将器件置于睡眠模式。

    这应该可以通过将 MODE_SEL=001写入寄存器10h "MODE_CNTRL"来实现

    对吗?

    BR

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    [报价用户 id="78518" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428408/tcan1144-q1-tcan1144-standby-mode/5486271 #5486271"]通过将 MODE_SEL=001写入寄存器10h "Mode_CNTRL"[/QUOT]、可以实现此操作

    可以、需要提供和 VIO 才能使用 SPI。  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、客户再次提出一些问题:

    感谢您的反馈。

    很抱歉耽误你的时间。 我刚刚从度假回来。

     

    实际上、我们的软件仅会从正常模式转换到待机模式(而不是睡眠模式)。

    我们的序列具有以下步骤:

    第1步 :开机后、TCAN 将进入待机模式。

    第2步 :软件将 TCAN 更改为正常模式(通过向 SPI -> MODE_CNTRL 寄存器发送触发命令、MODE _SEL 为111b)。

    第3步 :在正常模式下、如果 CAN 总线上没有消息-> SWE 计时器在 t_Silence 之后启动。 (请参阅 TCAN 用户手册的以下截图)

    第4步 :软件将 TCAN 更改为待机模式。

     

    我的问题

    • 当 SWE 计时器以正常模式启动时->如果软件触发 SPI 命令从正常模式转换到待机模式、它是在这里停止/过期 SWE 计时器还是仍在运行?
    • 如果我们清除 CANSLNT 中断标志并转换到待机模式、SWE 计时器是否停止/到期?
    • "清除 CANSLNT"是否会导致任何缺点/缺点?

     

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    在这种情况下、如果 tSILENCE (SWE_DIS=1)或 CANSLNT (SWE_DIS=0)仍然存在、SWE 计时器将继续运行

    2.是的、 如果它们配置  SWE_DIS=0、则会将其清除

    3、不,没有缺点

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    关于项目2:

    "清除"意味着 SWE 计时器将停止并被跳过?

    BR

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    这意味着 SWE 计时器将停止并被复位。

    此致、

    Sean