This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:I CAN##39;t 连接0.5mm BGA 之间的信号线

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439572/sn65dsi83-i-can-t-connect-signal-line-between-0-5mm-bga

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

是否可以按如下方式连接 NC BGA?
因为我无法在0.5mm BGA 之间连接 LVDS/MIPI 线。

这是另一个具有0.5mm BGA 的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 NC 信号保持为开路、您不需要将它们相互连接。

    请参阅下面的有关转义 BGA 模式的示例、您可以使用窄布线退出 BGA 封装。

    谢谢

    David