This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1MEVM:MEVM 板可支持各种器件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB984-Q1MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435103/ds90ub984-q1mevm-the-mevm-board-sppport-what-kind-of-device

器件型号:DS90UB984-Q1MEVM

工具与软件:

DS90UB984-Q1MEVM :   

  DS90UB984-Q1MEVM 端口是 DP、它支持从 DP 到 DP 的最小 设备、

我们想知道它适用于 DP 到 HDMI 设备吗? 或  DP 到 Type-C 或微型 DP?

我很期待您的到来。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90UB984-Q1MEVM 仅支持 DP 类型连接器。 如果您希望使用不同格式或连接器、则可以使用适配器将 DP 连接器更改为不同的连接器或协议。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信息。 我们手头只有984MEVM。

    目前我们希望从 DP 更改为 HDMI/MiniDP/ Tpye-C。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用外部适配器将 DP 更改为另一个连接器或协议。 请与您当地的 TI 销售代表联系以获得更多帮助、因为他们可以为您的系统提供更详细的答案。

    此致!

    插孔