This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050的半导体工艺

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439329/lmr14050-the-semiconductor-process-for-lmr14050

器件型号:LMR14050

工具与软件:

您好!

由于我们的终端客户要求、我们需要了解 LMR14050的半导体工艺(如180nm 或65nm)。

BTW、我认为 TPS56528DDAR 也是您团队的威胁(电源管理)、因此请同时提供  TPS56528DDAR 的半导体流程、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您与德州仪器(TI)签订了现行有效的 NDA、请分享该数字、以便我确认其有效。 如果您签订了有效的 NDA、我可以通过电子邮件向您提供该信息。