This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:当 EN 为低电平时、SDA 上存在异常的下垂波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439722/pca9306-when-en-low-there-is-an-abnormal-sagging-waveform-on-the-sda

器件型号:PCA9306

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有关于 PCA9306的问题。

原理图如下:左侧和右侧都有上拉、左侧主机(推挽)和右侧盐水(OD)、EN 为低电平时、它们在 SDA 上观察到异常的下垂波形。 与主机的 SCL 也有很强的相关性。 是否有合理的解释? 是否有办法避免这种情况? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VCC_MCU?

    当 EN 为低电平时、所有 I/O 均处于高阻抗状态、并且仅由上拉电阻器决定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    客户能否放大一部分噪声?  

    "与主机的 SCL 密切相关"是什么意思?

    VREF1 (引脚2)上的电压是多少?  

    此致、

    Tyler