This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:用于 Vcc 电源端子的旁路电容器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439607/tcan1051hgv-bypass-capacitor-for-vcc-power-supply-terminal

器件型号:TCAN1051HGV

工具与软件:

您好!

在下面所示的当前电路中、我们正在考虑将 CAN 收发器从 Infineon 更改为 TI。
・当前产品:TLE9351VSJ
・更改产品:TCAN1051HGV.

问题1.
S 端子的连接电路
在电流连接电路中、S 端子连接了一个上拉电阻器和一个晶体管。 当"Hi"是输入时、可以认为 IC 中的上拉电阻器和下拉电阻器将连接到一个分压器。 请告诉我以下任一信息。
・Ω IC 内部下拉电阻的最小/最大值
可连接的上拉电阻的最小/最大值・Ω

问题2.
根据数据表、建议连接"4.7uF + 0.1uF"作为 Vcc 电源端子的旁路电容器、但目前英飞凌 IC 的建议电容为1uF。 您能否说明一下、如果用当前电容替换 IC、这是否会是 IC 规格方面的问题?

如果难以判断上述是否可行、我们希望根据实际衡量标准来判断。 在总线通信期间检查 Vcc 电源电压波形是否可以、并确定电压波动(包括纹波)是否在建议的工作范围内没有问题?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    最小/最大值可通过使用最小/最大输入漏电流进行估算。 例如、2.uA、5.5V 表示 R = 2.75m Ω、即5.5V / 2uA。

    外部上拉电阻 通常为1K 至10k Ω。 有关更多信息、请参阅该 应用手册 以进一步说明。

    2. 您的理解是正确的,因为这是一项建议,可以根据系统需要进行更改。 因此、借助于现有的1uF 可被使用并且验证稳定并且无需担心噪声、这是因为它将取决于系统。

    此致、

    Michael。