This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:输入/输出阻抗

Guru**** 2690825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439603/sn65dp141-input-output-impedance

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户想使用 SN65DP141、如下所示。  

如下所示、基板和 DP141板之间的阻抗为100欧姆、而 DP141和显示面板之间的阻抗为85欧姆。  

SN65DP141的数据表 提及的 diff。 阻抗为100 Ω。  

输入/输出阻抗不同是否存在副作用? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用85欧姆差分阻抗、我认为这不是问题。

    谢谢

    David