This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:Ubuntu 20.04 v1.8测试、IPMI 电源循环

Guru**** 2544640 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430333/tusb8020b-ubuntu-20-04-v1-8-test-ipmi-power-cycle

器件型号:TUSB8020B

工具与软件:

大家好、团队成员:

IPMI 电源循环

12V 关断、5Vsb 不 关断

集线器外部端口状态失败

是由不良的 TX/RX 信号质量引起的?
或者还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

      您能解释一下测试吗? 12V 的用途是什么?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    此 CPU 板具有两条 USB3.0路径。

    当前配置是采用 P0路径、

    这将通过 CPU 板上的集线器发送到主板和 I/O 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

      如果客户同时打开和关闭12V 和5V 电源、问题是否 仍然存在  ?

     从原理图来看、集线器下游端口2似乎没有 VBus 控制。

     您是否还可以使用转接驱动器发送主板原理图。

    好的

    Brian

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在 CPU 电路板原理图上、CPU USB3_P0逐一连接到集线器、集线器 USB_VBUS 信号仅连接以拉高/拉低。

    我不知道下游端口2的意思?

    附加文件是从 CPU 到主板的 USB3.0路径、谢谢、我有浅色供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8020B 具有一个上行端口和两个下行端口(DN1和 DN2)。

    您是否忘记上传原理图?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我是 UfisPace RD Andy、附件文件是我的 USB3.0路径原理图、请帮助检查一下、谢谢。

    e2e.ti.com/.../USB3.0_5F00_Path_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好:

      U36是否已连接到 USB Type-A 连接器? 如果是、请将 C 226/C227替换为0欧姆电阻器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、U36连接到 USB3.0 Type-A I/O 端口。


    好的、我可以将 C226/C227更换为0欧姆、并进行测试、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请随时更新。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?