This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:THVD1452是否可以由 RS485线路供电?

Guru**** 2847180 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439720/thvd1452-can-the-thvd1452-be-powered-by-the-rs485-lines

器件型号:THVD1452

工具与软件:

您好!

我打算  在设计中使用 THVD1452DGSR 在 RS422总线上进行通信。 我的问题是:如果我的设备未通电,但我与 RS422总线上连接的设备处于活动状态并发送数据,我的 THVD1452接收器是否有机会通过 THVD1452芯片内的 ESD 保护二极管 (或其他晶体管/元件)通过总线的电流和电压进行极化? 我是否应该将一个二极管与电源串联(当然将 Vcc 保持在建议的工作范围内)、以避免连接到总线的任何外部源干扰我的电路板?

提前感谢您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;收发器本身不受总线电压的影响、并且当 VCC = 0V 时、指定的总线输入电流不发生变化