This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A 通道长度应用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439394/tca9546a-tca9546a-channel-length-application

器件型号:TCA9546A

工具与软件:

你(们)好

对于 I2C 应用中 TCA9546A 的通道、您有什么建议吗?

客户计划使用400kHz 和10k 上拉电阻器

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升沿的速度受上拉电阻器和总线总电容构成的 R-C 低通滤波器的限制。 I²C Ω 会将电容限制为400 pF、并将上拉电流限制为3 mA (如果器件允许、对于接近400 pF 的大型总线、则为6 mA)。

    一般来说、对于频率为400kHz 的200 pF 总线、3 mA 不是问题。

    对于 TCA9546A 之类的开关、所有同时启用的通道上的上拉电阻器并行工作。 您的应用有多少个?

    电容的粗略估算是:每器件10 pF、每迹线1 pF。

    您应首先考虑所需的总线长度、然后确定相应的上拉电阻的大小。