This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:NRZ<-->25GBaud PAM4;50Gbps NRZ<-->50Gbps NRZ 要求

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438681/ds560df410-nrz-----25gbaud-pam4-and-50gbps-nrz-----50gbps-nrz-requirement

器件型号:DS560DF410

工具与软件:

嗨、团队:

我们发现、DF560DS410可支持 2X25Gbps NRZ<!-->25Gbps 的 PAM425Gbps    的 PAM4<--> 25Gbps 的 PAM4、2X25Gbps 的 NRZ<--> 50GNRZ、但不支持50Gbps 的 NRZ<!-->25Gbps 的 PAM4和50Gbps 的 NRZ<->50Gbps。 您能帮助确保符合规格吗? 如果不支持、您是否可以帮助提供任何设备支持 50Gbps NRZ<!-->25Gbps PAM4和 50Gbps NRZ<--> 50Gbps NRZ (具有2个通道或1个通道)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    如前所述、该器件可支持 2X25Gbps NRZ<!-->25GBaud PAM4和 25GBaud PAM4<--> 25GBaud PAM4。

    但是、它不支持 2X25Gbps NRZ<!-->50GNRZ。  遗憾的是、我们没有支持50Gbps NRZ 的器件。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    谢谢。  我们是否会针对这一要求制定新的路线图、即 50Gbps NRZ<!-->25Gbps PAM4和  50Gbps NRZ<--> 50Gbps NRZ ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    我们没有计划在不久的将来支持50Gbps NRZ。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    明白了。 感谢您的支持。