This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:AUX 引脚的交流耦合

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438412/tdp142-ac-coupling-of-aux-pin

器件型号:TDP142

工具与软件:

大家好!

当连接到 DisplayPort 灌电流时、AUX 引脚具有交流耦合以及上拉和下拉功能。

但是、当连接到 DisplayPort 插座时、它未与交流耦合连接、而是直接连接。

这是一个拼写错误吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    这不是一个拼写错误。 连接到 DP 插座的 DP 源端具有交流耦合电容器、AUXP 为100k 下拉电阻器、AUXN 为100k 上拉电阻器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道使用 DP 受电方时不需要交流耦合。
    我的理解是否正确?

    我是否应该连接交流耦合电容器?
    如果没有、为什么?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    如果您将 TDP142设计在与 DP 源的同一侧、则应遵循以下实现方式。

    如果您将 TDP142设计在与 DP 接收端相同的一侧、则应遵循以下实现。

    如果 TDP142位于 DP 拉电流和 DP 灌电流之间、则无需交流耦合电容器、因为电容器已存在于拉电流和灌电流中、如下所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复和清晰的解释。

    我明白了。

    此致、

    Ryusuke