This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:ESD 等级

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440079/tcan1043a-q1-esd-level

器件型号:TCAN1043A-Q1
Thread 中讨论的其他零件:Strike

工具与软件:

尊敬的专家:  

客户正在使用 TCAN1043ADMTRQ1、在进行接触+/-4kV ESD 测试时、将出现错误帧。 我们有什么建议吗?  

BTW、 数据表中的 ESD 等级为 HBM +/-16kV、CDM +/-1500V、如果 ESD 等级超过这些等级、IC 损坏或只是显示错误帧、将会发生什么情况?

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    能否提供有关4kV ESD 测试的更多信息? 它是模拟 HBM、CDM 还是 ISO 10605标准? 测试了哪些引脚、并且生成了错误帧? 测试时是否按照原理图(SZNUP2105LT1G)所示使用了外部二极管?

    通常、ESD 冲击可能会导致错误帧、但在经过 ESD 冲击后、器件仍将完全正常运行。 这假设 ESD 事件在数据表规格范围内。 如果 ESD 等级超过数据表规格、则器件可能永久损坏、或出现错误帧且器件轻微损坏。 这一切 取决于 ESD 冲击的长度和总功率耗散。   

    观察原理图中的齐纳二极管 SZNUP2105LT1G 、我发现它具有44V 的高钳位电压。 TI ESD2CAN24-Q1 将钳位性能提升了36-38V 左右。 这可能会降低 TCAN1043A 在 ESD 冲击期间产生错误帧的可能性。  

    另一种可能的解决方案是在 TCAN1043A 和共模扼流圈 L3之间移动 ESD 保护二极管。 共模扼流圈可能会增加收发器接收到的瞬态电压。 本文档重点介绍了 CMC 是如何做到这一点的、以及一些可能的权变措施: https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf

    具体而言、文档的第2节介绍了如何移动 ESD 保护二极管。

     

    如果这有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我、

    此致、

    Ethan