This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:用于 DLPDLCR2000EVM 的 LVDS 至 RGB24

Guru**** 2927720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS314, DS90CF386, DS90CR286AT-Q1, DLPDLCR2000EVM, SN65LVDS302, SN65LVDS822, DLPA1000, DS90CF384A, SN65LVDS311, SN65LVDS301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438805/sn65lvds822-lvds-to-rgb24-for-dlpdlcr2000evm

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVMSN65LVDS302、SN65LVDS314 、、 DLPA1000、DLP2000DLPC2607DS90CF384A、DS90CF386 、DS90CR286AT-Q1 SN65LVDS311SN65LVDS301

工具与软件:

您好!

我正在设计一个 基于 Rockchip RK3566并连接到 DLPDLCR2000EVM 的定制 PCB。 SoC 似乎没有 RGB24显示接口、但它具有一系列串行接口–包括 LVDS。 我想 通过解串器将 SoC 的这些 LVDS 引脚连接到 DLPDLCR2000EVM。 我在这里找到了几个与通过 SN65LVDS822进行 MIPI DSI 至 RGB 转换相关的解决方案、另外我还找到了几个更便宜的 LVDS 接收器: SN65LVDS302和 SN65LVDS314 。

这完全是可行的解决方案吗?

您会是这么好地推荐适用于我的信号转换 IC 的最佳解决方案吗?

谢谢!

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    SoC 似乎有多个接口。 您能否指定 要使用的发送器(SoC)和接收器(DLP)视频接口? 然后查看器件以获得最佳解决方案。 由于转换组件具有指定的速率、您是否还可以指定视频流的 PCLK 速率?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的回复!

    我要 使用的 SoC 是 Rockchip RK3566。 我想使用 RK3566支持的 LVDS 视频接口。 以下是 RK3566数据表提供的 LVDS 支持的一些特性:
    *符合 TIA/EIA-644-A LVDS 规范
    *支持 LVDS 接口的 RGB888和 RGB666输入
    *支持 VESA/JEIDA LVDS 数据格式传输
    它似乎支持0.9V 和1.8V 电源电压。

    DLP2000将与 DLPC2607 和 DLPA1000结合用作接收器。  

    对于 RK3566 SoC 上的 LVDS 输出-没有明确的 PCLK 规格、但根据 MIPI 单通道上的最大分辨率:  

    水平总像素:1920 (有效)+ 280 (消隐)= 2200像素
    垂直行总数:1080 (有效)+ 45 (消隐)= 1125行
    PCLK 速率:2200像素/行× 1125行/帧× 60帧/秒= 148.5 MHz

    我不确定确切的消隐值-这只是一个假设。

    感谢您的关注!

    此致!

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    您曾提到 SoC 视频接口是 LVDS。 我假设您正在尝试将 LVDS 转换为 DLP 输入的 RGB。

    然而、这些器件不支持148.5 MHz 的 PCLK 速率。 在这种情况下、我建议使用双芯片解决方案:



    如果使用较低的分辨率、但该分辨率在该范围内、则也可以使用以下器件进行 LVDS 到 RGB 的转换:

    DS90CF384A
    - DS90CF386
    - DS90CR286AT-Q1
    - SN65LVDS822



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的建议! 实际上、我计划输出较低的分辨率、因为 DLP2000是 nHD (640x360)。 从而进入 PCLK 的17 MHz 范围。  
    我已经看到 、在 E2E 中针对 LVDS -> RGB 转换器(包括 DLP2000器件)多次引用了 SN65LVDS822。 为什么 不推荐 SN65LVDS302、SN65LVDS314而不推荐 SN65LVDS822?有什么原因?

    此致!

    安东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:  

    这可能与  SN65LVDS822 (或 DS90CF386)具有4个数据+ 1个时钟通道差分对相关、该差分对将与 SoC 兼容。  

    而您提到的另外两个器件(SN65LVDS302、SN65LVDS314)有3个数据+1个时钟通道、并且它们与一对兼容串行器(SN65LVDS301或者 SN65LVDS311)一起使用。  


    此致、
    Ikram