请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB941AS-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
从数据表中可以看出、UB941可以实现串行链路故障检测、但无法准确报告已发生的故障。 我们是否需要持续读取寄存器0x0C、还是在启用中断时仅在下拉 INTB 后读取寄存器0x0C? 谢谢!
BR
Jiawei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
从数据表中可以看出、UB941可以实现串行链路故障检测、但无法准确报告已发生的故障。 我们是否需要持续读取寄存器0x0C、还是在启用中断时仅在下拉 INTB 后读取寄存器0x0C? 谢谢!
BR
Jiawei
尊敬的 Jiawei:
您无法仅监控 INTB 引脚是否失锁。 失锁只是触发该引脚的情况之一、因此可能会给出错误的肯定。 除此之外、INTB 引脚不提供任何有关中断原因的信息。
监控锁定状态的一种方法是通过 I2C 定期读取0x0C、如您所说、但有时客户抱怨在 MCU/SoC 上付出了努力。
我们建议 在941上使用 REM_INTB 引脚。 以下是其功能的说明:

如果您使用此引脚、就可以监视来自948侧的任何中断信号。 这样做的缺点是、您无法准确判断 DES 中断的原因是什么、只是发生了那个中断。 您能够具体判断锁定是否丢失的唯一方法是使用 I2C 检查寄存器0xC 的位0 (这是链路检测位)。
此致、
罗伊