This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:我们是否有小型大封装间距产品?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439451/sn65dsi86-do-we-have-small-big-package-pitch-product

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: AM67A

工具与软件:

 TI 人好

我的客户想要使用  SN65DSI86作为 eDP 的 DSI。  简称 AM67A。

SN65DSI86的 BGA 封装间距太小、这给客户带来了更高的 PCB 成本、我们是否有其他封装(QFN?) 具有相同功能的器件、还是使用可能推荐的更大封装间距?  

你有什么建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否可以使用-Q1封装? DSI86-Q1采用 PAP 封装、 https://www.ti.com/product/SN65DSI86-Q1。  

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    DSI86-Q1看起来非常广泛。

    我们还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们的产品系列中没有任何其他解决方案。

    谢谢

    David