This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:IBIS-AMI 模型兼容性和配置

Guru**** 2916850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1229, LMH0397, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439102/lmh0397-ibis-ami-model-compatibility-and-configuration

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: LMH1297、LMH1229

工具与软件:

尊敬的团队:

我  对 LMH0397 IBIS-AMI 模型及其使用有几个问题。

1.当我从产品页面中申请 LMH0397的 IBIS-AMI 模型时、却看到了 LMH1297的模型。

  我的理解是否正确、在低于3GHz 的工作频率下、LMH0397和 LMH1297的 IBIS-AMI 行为是相同的、因此 LMH1297模型可用作 LMH0397的替代产品?

2. IBIS-AMI 模型包含一个特定于模型的参数、称为 VOD0。
   此参数是否与《LMH0397编程指南》中"3.14.1 OUT0 VOD Settings"部分下介绍的参数相同?

3.该文档提到"覆盖 Host_EQ0引脚设置可实现对输出 VOD 设置的寄存器控制"。 是否可以单独使用引脚配置实现相同的 VOD0设置、而无需修改寄存器设置?
  我的目的是避免将我们的产品设计规格基于 IBIS-AMI 模型的参数设置。
  如果启用引脚并通过电路设计进行配置就足够了、我们不希望不必要地更改寄存器内容。

感谢您的帮助。

我期待您的答复。

此致、

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    [报价 userid="5454545452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439102/lmh0397-ibis-ami-model-compatibility-and-configuration  我的理解正确:在低于3GHz 的工作频率下、LMH0397和 LMH1297的 IBIS-AMI 行为是相同的、因此 LMH1297模型可用作 LMH0397的替代品?[/QUOT]

    您的理解是正确的。

    [报价 userid="54545452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439102/lmh0397-ibis-ami-model-compatibility-and-configuration IBIS-AMI 模型包括一个特定于模型的参数、称为 VOD0。
       此参数是否与《LMH0397编程指南》中"3.14.1 OUT0 VOD 设置"部分下介绍的参数相同?[/QUOT]

    是的、这种理解也是正确的。

    [quote userid="54545452" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439102/lmh0397-ibis-ami-model-compatibility-and-configuration。 该文档提到了"覆盖 Host_EQ0引脚设置可实现输出 VOD 设置的寄存器控制"。 是否可以单独使用引脚配置实现相同的 VOD0设置、而无需修改寄存器设置?
      我的目的是避免将我们的产品设计规格基于 IBIS-AMI 模型的参数设置。
      如果通过电路设计启用引脚并对其进行配置就足够了、我们不希望不必要地更改寄存器内容。[/QUOT]

    您可以使用引脚模式。请注意、两者之间的区别在于、使用引脚控制时会有四种固定设置产生影响 两者可兼得  VOD 和 去加重功能、而通过寄存器控制和 IBISAMI 设置、 可以实现这一点 驱动程序 调整 VOD0 (使用 IBISAMI 术语)和 DEM0。

    有关 VOD 和 DEM 值及其在 EQ 模式下对应的引脚设置的更多信息、请参阅 LMH0397数据表中的表10。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    我还有一个关于您最后回答的问题:

    我在文档中进行了搜索、但找不到 与相关的信息 VOD0 mVp-p 或的 DEM0 值转换为 dB。

    您能指出这些信息的记录位置吗?

    最大问题 VOD0 中的数据表指出输出电压在大约400到1000mVp-p 之间变化

    基于此,我预计 VOD 将以大约85.7mVp-p      的步长增加(计算方法为(1000–400)/(8–1))。

    但是、在 ADS 仿真中、VOD 以大约100mVp-p 的步长增加  

    的说明 DEM0 我无法从文档中确定范围或步长。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    对于 VOD0、正确的是输出电压在大约400到1000mVp-p 之间变化 范围为近似值、因此最小值可能略高于400、最大值通常高于1000。 从我仿真的结果可以看出、VOD0 = 0到 VOD0 = 1之间的电压差接近上面提到的85.7 mVp-p 变化。 它应为~85mV p-p、通常取决于器件间差异。

     LMH1297 IBIS AMI 用户指南中的 DEM 范围指定为0-7。

    要了解 DEM0设置的步长、请参阅 LMH1229编程指南中的此示例。 您可以看到、步长各不相同。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的详细响应以及澄清 VOD0和 DEM0的近似范围和步长。

    您提供的信息已经解决了我的问题。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Diego