工具与软件:
目前、我们使用 TCAN1463DRQ1 CAN 收发器 IC 和 STM32H5 Nucleo 板来评估 TCAN1463DRQ1 CAN 收发器 IC。
如数据表中所述、TCAN1463DRQ1有4种工作模式。
–正常模式
–静音模式
–待机模式
–低功耗睡眠模式
我们使用 PEAK CAN USB 适配器和 PCAN 视图来监控具有适当 CAN 终端的 CAN 帧。
请查看以下其他引脚配置以供您参考。
引脚3 - VCC -连接到+5V。
引脚5 - VIO -连接到+3.3V。
引脚7 - INH -保持悬空。 未连接。
引脚9 - WAKE -连接到+10V。
PIN10 - Vsup -连接至+10V。
PIN11 - INH_MASK -通过电容器接地。
我们能够在正常模式下建立并验证 CAN 通信、但在尝试测试静默模式时会遇到以下问题。
- 我们通过设置 STANDBY 和 ENABLE 引脚(请参考下图)将 TCAN1463DRQ1模式设置为静音模式、但 STM32H5评估板未接收到我们从 PCAN 视图发送的任何 CAN 帧。 当我们从 PCAN 视图向 STM32H5评估板发送 CAN 消息时、PCAN 视图会显示总线繁重的消息状态。 我们希望在这种情况下、nFault 引脚应变为逻辑低电平、但仍处于逻辑高电平状态。