This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4421:THVD4421的引脚定义是否正确?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD4421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439324/thvd4421-correct-pin-define-of-thvd4421

器件型号:THVD4421

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在着手设计具有 THVD4421的 RS232/RS485接口。 但我们在 THVD4421数据表和 EVM 原理图中发现了三种不同的引脚定义。

1. PIN7 :在数据表中为 NC ,在 EVM 中为 VCC  

2.引脚30:数据表中的 VCC 和 EVM 中的 C2+

3.引脚31:数据表中的 C2+和 EVM 中的 VCC

您能解释一下哪个引脚定义是正确的吗? 谢谢你。

Marcs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcs:

    EVM 是在器件完全发布之前制作的。 在此过程中、引脚排列在发布前实际发生了更改、这就是 EVM 原理图有所不同的原因。 请使用数据表引脚排列、而不是 EVM。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    明白了。

    感谢您的"澄清资料"。