This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810的设计问题

Guru**** 2883740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438663/ds280df810-the-design-issue-for-the-ds280df810

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

您好!

我们 在 QSFP 重定时器设计中使用了 DS280DF810、我们考虑使用4端口 SFP28、请告知这个原理图设计是否正确?

我在数据表中读到、具有相同插入损耗的信号应放置在同一通道上。 这8个通道应该一起调节还是单独调节? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能强调一下您参考的是数据表的哪个部分吗?

    每个通道会独立调整其均衡、因此此布局不会出现任何问题。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    我们在数据表中参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    将通道组合在一起有助于简化器件配置、但这并不是一项严格的要求。

    我还建议在选择将哪些信号连接到哪些通道时考虑高速布局。  如果您能够简化您的路由、或采取措施以帮助保持良好的高速路由、这是非常有价值的。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    这对我们非常有用,感谢您的亲切支持。