This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:数字块复位时间

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438635/ds90ub928q-q1-digital-block-reset-time

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

你好  

您能帮助我们了解以下复位数字块0预期使用的最长时间吗?

此外、"图6. FPD-Link 输出使能延迟"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nabil、

    切换意味着 oen L->H 或 H->L 或 H->L->H 或 L->H->L 如果发生这种情况、您需要在此之后按照数据表中所述发出数字复位命令。

    通常、OEn 使能延迟为6ns、但比数据表中列出的典型值更长的时间实际上可能不会引起任何问题、因为该值是典型值而不是最大值。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fadi

    对于 OEn 激活提示、需了解6ns

    现在、重点是"通过对数字块的寄存器0x01[0]进行编程来复位"、此操作将消耗什么额外的延迟来使 LVDS 输出再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nabil、

    我将检查并在星期二11/19前回复您

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nabil、

    具体取决于您的 I2C 速度、显示延迟、视频源延迟等

    发出数字复位后、928 Lock 将在~620us 内切换。

    在使用927内部专利和 PC 监视器的典型工作台设置中、显示视频将在~2秒的总时间内返回。

    此致、
    Fadi A.