This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110:可以调节 LED 屏幕 RGB 参数吗?

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439623/ds16ev5110-can-adjust-led-screen-rgb-parameter

器件型号:DS16EV5110

工具与软件:

德语:

客户希望有一个可以调整 LED 屏幕 RGB 参数的设备,因为有时他们改变 LED 屏幕供应商,不同的供应商有不同的性能. 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    此器件只是一款均衡器。  旨在提高其接收到的信号的信号完整性。

    我认为、调整信号的 RGB 参数需要调整数据。  这可能需要 SERDES。

    谢谢!

    Drew