This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043-Q1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439474/tcan1043-q1-tcan1043-q1

器件型号:TCAN1043-Q1

工具与软件:

大家好、我对 CAN 收发器的唤醒序列有疑问。
1.当唤醒模式从外部通过汇流条进入收发器时、收发器进入唤醒状态、并且 INH 引脚被激活?
("接收到唤醒模式时、收发器立即唤醒并且 INH 引脚被激活了吗?")
2. 唤醒收发器
1)将唤醒模式应用于收发器
2) 2) INH 引脚激活
3) 3) MCU 开启
4) 4)启用 STB_N、EN 信号以指定来自 MCU 的收发器的确切工作模式
我想知道它是否会按照该顺序继续。 如果这是错误的、您能解释正确的收发器唤醒顺序吗?
3. 我不知道在唤醒收发器时 INH 引脚的贡献。  
谢谢你。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以。在 CAN 总线或通过 WAKE 引脚读取唤醒事件后、器件会进入待机模式、从而将 INH 变为高电平。 通常、INH 引脚连接到 PMIC 使能引脚。 但是、收发器不会立即开启。  由于 PMIC 开启并向收发器提供 VCC (如果以这种方式设置、则为 VIO)、因此会有短暂的延迟。  

    2.这种事件顺序是正确的。 不过、为了澄清、这假设 VSUP 已通电、并且器件最初处于睡眠模式。  

    3.数据表第8.4.9节进一步介绍了 INH 引脚。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Ethan