请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
您可以帮助回答以下问题吗?
- 在睡眠模式中、当 CAN 总线上没有消息时、器件静态电流为 65uA、但是当 CAN 总线上有消息时、 静态电流将上升到470uA、这是正常情况吗?
- 如果禁用了失效防护模式、则需要考虑什么风险?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
您可以帮助回答以下问题吗?
尊敬的 Alfie:
这是正常现象、WUF 接收器产生额外电流、这意味着收发器需要消耗更多电流来监测 WUF。 该 WUF 接收器只有在总线有活动时才会亮起。
失效防护模式 提供了一个时间窗口、用于清除故障并在发生 UVCC、UVIO、TSD 等故障时接收唤醒事件。 INH 在此模式下仍然打开、因此在发生故障时、收发器将尽可能长地保持微控制器功能、以提供监控和软件驱动的回退操作。 如果禁用了失效防护模式、那么在出现故障时收发器可以进入睡眠模式、这将关闭 INH、然后关闭微控制器的稳压器。
此致、
Sean