This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:ESD 规格检查

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176A, ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439591/sn75176a-esd-spec-check

器件型号:SN75176A

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想知道 SN75176的 ESD 规格、但我曾尝试在数据表中标识此规格、但未发现任何结果。 您能帮忙检查一下吗? 非常感谢!

BR、

Jiaqi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    SN75176A 没有任何内部 ESD 保护。 建议 在设计中添加 ESDS552等外部保护器件。 该器件具有经济实惠的30kV IEC 61000-4-2 ESD 保护。  

    此致、

    Ethan