This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:THVD8000 EVM 上使用的 THVD8010

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438559/thvd8010-thvd8010-used-on-the-thvd8000-evm

器件型号:THVD8010
主题中讨论的其他器件: THVD8000

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责作为 FAE 的格雷的斯凯拉。  

我可以问一下、THVD8010是否可以用 BOM 替换 THVD8000并用于 THVD8000 EVM?

另外、可否问一下是否也可以发射功率? 为什么 CAN 传输电力、它会失去仲裁能力?

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    THVD8010与 THVD8000引脚对引脚、它应该能够在 THVD8000 EVM 中正常工作。 请注意、EVM 指南中的表3-1有所不同、因为 THV08010具有较小的载波频率范围。

    请参阅此 E2E 主题、了解 CAN 传输电力: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314001/power-over-data--can-bus

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    我这边还有其他问题。

    1.如果要隔离 THVD8010的信号、是否可以使用光耦合器? 对于一个 THVD8010、他们应该使用多少个光耦合器?

    2.是否只需要一个直流电源来为所有总线的负载供电? 直流电源是否应仅位于主总线上? 直流电源的电压值应该是多少?  

    3.直流电源的波纹是否会影响通信信号? 我们是否有避免这种情况的解决方案?

    4.客户是否应添加任何保护措施、以防止通信出现过流、过压或过热?

    5.您可以帮助比较一下 PB620和 THVD8010吗?

    6.如果客户要测试 THVD8000 EVM、是否需要测试两个相互连接的 EVM? 他们可以通过控制 MCU 来决定主总线、对吧?

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    我们的 THVD80X0设计指南可能有助于解决大多数问题: https://www.ti.com/lit/pdf/slla496

    1.不建议使用光耦合器。 信号和功耗已经结合在一起、将 它们分开将没有任何帮助。 如果客户希望通过隔离实现额外保护、可在交流情况下使用变压器。 本应用手册包含相关部分: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts = 1691425301940

    2.总线上只需要一个直流电源。  设计指南中的图8-1显示了正确设置。 我随附的第二个链接还讨论了直流电压。  

    3、THVD80X0系列采用 OOK 调制、因此典型的直流纹波不应影响 R 引脚的信号输出。 这会被收发器滤除。  

    4.可在总线上放置保护二极管以提供额外保护。  

    5.我看不到 PB620设备。 然而、大多数电力线设备彼此之间差别很大。 这意味着很难对其进行比较、因为规格各不相同

    6.可以使用两个 EVM 对此进行测试、正确。 MODE 引脚用于将器件从发送模式切换到接收模式。 因此、可以测试这两个器件的接收和发送。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的详细答复。

    如果客户想使用直流电源、就不能直接使用变压器? 他们在使用直流电源时如何进行隔离?

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    在直流配置中、电容器 C1、C2、C3和 C4充当"隔离"屏障、因为它们充当直流开路。否则、交流变压器是向该器件添加隔离的唯一外部方法。  

    此致、

    Ethan