This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 SN65DSI86的问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439899/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

您好:

客户使用 SN65DSI186ZXHR 作为 EDP 的中深度屏幕。 目前、在睡眠和唤醒期间存在屏幕闪烁的可能性、存在上跳和下跳现象

随后在屏幕模块工厂和 TI 芯片的 FAE 分析并没有给出具体的原因、而只是对屏幕和 TI 的加电时间进行了测试。 测试后发现时间不匹配。

eDP 屏幕上电时序

TXN0和 TXN1上电、间隔为2.74ms

3V3上电后、HPD 以83.6ms 的间隔上电

HPD 上电后、TXN0和 TXN1再次上电、间隔为361.4ms

注意:TXN0和 TXN1的主电源开启电压为0.308V、次级电源开启电压为0.468V

EDP 屏幕睡眠唤醒时序

TXN0和 TXN1上电、然后是3V3、时间间隔为29.8ms。 它们应远离2.74ms 的启动间隔。 3V3上电后、TXN0和 TXN1再次上电、间隔为63.44ms

客户测试的时序如下

根据模块出厂提供的规范修改加电时序、然后在暂停时关闭 PLL 使能、并在加电时重新开启。 经过数千次测试后、暂时没有发现任何问题。

然而,在可靠性测试中,高温操作:经过72小时低温存储并返回室温检查后,20小时高温操作测试后出现了主屏幕闪烁问题。 此外、它还可能发生在将来的正常使用期间以及 CIT 和老化测试期间

此外、出现问题时、屏幕闪烁时打印的寄存器值为 F6=40、而正常时为0。

我想问一下是否有任何故障排除点可帮助客户进行故障排除和分析、以及是否有任何好的建议、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    地址0xF6到0xF7报告与 DSI 至 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86的视频时序与 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、会在这些寄存器中设置错误。 位于0x20到0x3A 之间的 DSI86视频寄存器匹配 DSI 源使用的视频时序非常重要。 DSI86将通过编程到这些寄存器中的值推导 DP 时序。

    请 使用本 e2e 指南中的电子表格生成 DSI86寄存器编程值 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers?

    对 DSI86进行编程后、请通过寄存器0x5F 将 HSYNC 和 VSYNC 映射到 DSI86 GPIO、然后在持久性模式下使用示波器来检查 VSYNC 和 HSYNC 频率。

    谢谢

    David