This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, ESD441, AM62P, AM625, TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439088/tpd12s016

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:AM62PAM625、ESD204、ESD441

工具与软件:

大家好、

我们将通过 HDMI 与 AM625或 AM62P 等微处理器连接、以便在工业 HMI 控制器环境中使用。

我们将使用 HDMI 2.0或2.1数据传输速率。

我们计划使用 TPD12S016等 HDMI 配套芯片。  

-我们想知道, HDMI 配套芯片 TPS12S016是否支持 HDMI 2.1标准。 在数据表中提到支持的速度仅最高为 HDMI 1.4。

此外、我们想在 ESD 二极管和微处理器之间使用一些滤波器、以提高对嘈杂工业环境的抗扰度。

电路通常是 Connect --> ESD Diodes --> Filters --> Microprocessor HDMI pins。 (ESD 二极管和滤波器通常应靠近连接器放置)

对于 TDM 对、我们将使用共模滤波器。

-但是,我们想知道, SCL、SDA、HPD、使能和 VCC 引脚需要什么样的滤波器。

-您能为 HDMI 接口推荐一些过滤器吗?

此致、

Gaurav Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    请注意、HDMI 2.1的数据速率比 HDMI 1.4快~4倍、TPD12S016无法满足此要求。  

    但是、让我再详细地探讨一下这个问题、我将回到您的身边。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    如前所述、 TPD12S016最高支持 HDMI 1.4、因此不建议将用于 HDMI 2.1应用。

    我将此主题移至 INT-ESD 桶、获取有关 PD ESD 保护的建议。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    如果您要为 HDMI1.4寻找 ESD 保护二极管、我建议  将 ESD204用于 SCL、 SCL、SDA、HPD、使能引脚。

    对于 Vcc 引脚、我建议使用 ESD441。  

    遗憾的是、我们的产品系列没有任何共模滤波器。

    此致、

    Sebastian