This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD351:标记

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439850/esd351-marking

器件型号:ESD351

工具与软件:

我想澄清该器件的标记信息 ESD351DPYR . 我们的数据库系统列出了此器件的标记 "A5" 或者 "德语" 、但 Digi-Key 网站上提供的当前数据表(于2024年10月更新)仅指定 "德语" 标记。

请您确认是否有标记 "A5" 是否在早期版本的数据表中与该器件相关?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAI:

    这是一个‘D的问题、即从 某个组装地点引出的"PPY"封装中的某些材料错误地标记了 A5、而不是数据表中看到的标记、并且最近的审计证实了这一点。 接收到的部件将与发送给 Sanmina 的发货标签匹配、并且性能不会受到影响。

    组装/测试站点已努力解决此错误、但在受影响的材料进入系统之前、可能会看到标记错误的材料。 这些是正确的器件、性能不会受到影响。  

    此致、

    Sebastian