This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:将独立运行

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439305/dp83869evm-to-be-stand-alone

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869HMDP83869

工具与软件:

您好!

DP83869HM 可以通过 strap 配置独立工作、无需 MDC MDIO 连接。

作为1000M 介质转换器我配置为照片, EVM 用作介质转换器。

之后、我根据数据表中的原理图移除了两个0 Ω 寄存器(R77、R82、R78、R84、根据 PCB 上的丝印)、这些寄存器连接 DP83869和 MSP430之间的 MDC/MDIO 线路。

EVM 无法正常工作。 是否有任何必要的独立配置?或者我是否损坏了 EVM?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyoichi:

    当您提到 EVM 不起作用时、我想请问 您观察到的显示 EVM 不起作用的行为是什么? PHY 是否不再通过 LED_0和 LED_1看到链路接通?

    如果可能、您是否还可以移除 EVM 原理图中的 R76和 R78、并确保 DP83869的 MDIO/MDC 线上没有连接、然后查看"不工作"行为是否仍然发生?

    ——

    此致、

    Hillman Lin