This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:关于 ATA 直通

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423771/tusb9261-about-ata-pass-through

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

嗨、团队:

我想将原始 ATA 命令发送到 SSD、我可以使用直通吗?
我知道支持 SCSI 直通、并已尝试通过 SCSI (智能读取日志、识别设备等)发送命令、但无法正常工作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、您应该能够使用直通。  您是否有协议跟踪或错误信息?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    还有其他问题吗?  否则、我将关闭该问题。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好

    很抱歉没有回复。
    这是我客户的问题。
    我要求我的客户向我发送错误信息、但未收到回复。
    这就是我将该主题留在这里的原因。
    您能再等一会儿吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我会标记为等待客户。

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    客户回答如下。
    请您确认一下吗?

    由于我们尚未指定任何特定的协议、因此我们假定通过 SCSI 使用 SCSI ATA 转换(SAT)。

    这是尝试发送 Identify device 命令的结果。
    CDB 设置如下所示
    unsigned char cdb[16]={0xEC、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00};

    获得了针对错误信息的以下响应。
    "ATA 命令失败、检测数据:70 00 05 00 00 00 0A 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我遇到 E2E 问题、确认它在其他设置中可以正常工作。  我正在查看此命令信息、并了解导致错误的原因。

    (7) TUSB9261修改"Identify Device"命令的响应-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您测试的 SATA 器件吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    被测试的器件是一个 SSD。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 SSD 的具体型号吗?

    另外、请说明设置。

    正在使用什么操作系统?  使用什么软件来发送 USB 命令?  TUSB9261使用的是什么操作系统驱动程序?

    看起来客户正在创建定制软件来向 TUSB9261发送 USB 命令。  通常、操作系统驱动程序会处理这些类型的命令。  是否可能存在错误?

    CDB 命令的长度应该是问题中所述的16个字节。

    unsigned char cdb[16]={0xEC、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00};[/QUOT]

    我不知道该0xEC 操作码。  我认为这是一个特定于供应商的命令、我不确定 TUSB9261是否能解释它。 此 CDB 命令的用途是什么?

    16字节 ATA 直通操作码为0x85。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的答复。
    它是有帮助的。
    在我们的调查过程中、我们发现除了该装置外、还有其他原因。
    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好听到。  我很高兴您找到了解决方案。   

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    请告诉我一点。
    TUSB9261是否支持 feature=00h?
    我问这个问题是因为有一个命令导致了超时错误。
    该命令的信息如下。
    协议:PIO 数据输出
    功能:00h
    命令:81h
    命令文本
    sg_raw -s 512?i Exam1.bin /dev/sda a1 2a 25 00 00 00 00 00 00 81 00 00

    情况是、当只有图元在同一协议和命令中获取另一个值(例如51h)时、命令会成功。
    成功的命令语句
    sg_raw -s 512?i Exam2.bin /dev/sda a1 2a 25 51 00 00 00 00 00 00 81 00 00

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    A1 2a 25 51 00 00 00 00 00 00 81 00 00[/报价]

    SCSI 操作码:A1H - ATA 直通(12字节)。   

    我感到惊讶的是、这似乎与传递的字节数量无关。  您是否检查过字节数是否与问题有关?  

    查看代码后、我认为 TUSB9261将支持任何直通命令。  您是否有方法在使用和不使用 TUSB9261的 Linux 机器上测试 SSD?  运行这样的比较测试有助于缩小根本原因的范围。  

    此致、

    Nicholaus