This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:数据表规格查询

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438615/tca9509-datasheet-specification-inquiry

器件型号:TCA9509
Thread 中讨论的其他器件: TCA9517A

工具与软件:

你(们)好

我的客户对应该如何查看数据表规格有一些疑问。

1.客户告知 VIL VIH VOL VOH 这些参数有一个最大值和一个最小值或者一个中间值。 应该比较哪一个是正确的、还是应该处于此范围之内? 此外、为什么有些运算放大器只有最大值​​而没有最小值?

2.您能帮助解释什么是 VLC 吗?

例如:TCA9509显示 VILC 最小值:0.11V TYP:0.15V、

这意味着波形将<0.15 >0.11、或者 I 误解。

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    Unknown 说:
    1. 客户告知 VIL VIH VOL、VOH 这些参数有一个最大值和一个最小值、或者一个中间值。 应该比较哪一个是正确的、还是应该处于此范围之内? 此外、为什么有些只有最大值​​而没有最小值?

    VIL/VIH 基于 I2C 标准。

    VOL 基于缓冲器驱动低输出信号的能力。  

    VOH 由 I2C 总线上的上拉电阻器"驱动"。  

    Unknown 说:
    2.您还可以帮助解释什么是 VLC 吗?

    我在 TCA9517A 主题中对此进行了说明、除了方向外、它与该器件基本相同

    VILC 是将低电平从 A 侧传递到 B 侧所需的最低电压。 建议确保 TCA9509 A 侧上的所有器件都能够驱动低于 VILC (min)。 这意味着相应电压范围内小于0.11V。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    非常感谢您的详细解释。

    此致、

    Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    我很高兴我能提供帮助。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我们联系。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    这里是来自 Accton 的 Tommy

    我对 TCA9509规格有一些疑问

    在 befoe 中、我们使用如下图所示的规格

    TCA9517A

    输入 VIL A 侧

    输入 VIH Aside

    >-0.5.
    小于0.15V

    >0.7VCCA
    <1.8V

    TCA9517A

    输出 VOL 侧边

    <0.2V

    TCA9517A

    输入 VOL A 侧

    <0.3V

    TCA9517A

    输出 VIL A 侧

    输出 VIH Aside

    大于-0.5V
    <0.3VCCB

    >0.7VCCB
    <5.5V

    这种灌输的 VILC

    如果有任何错误,请告诉我

    谢谢

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    数字看起来正确、但我假设参数标错了、请参阅下表更新内容:

    TCA9509

    输入 VIL A 侧

    输入 VIH Aside

    >-0.5.
    小于0.15V

    >0.7VCCA
    <1.8V

    TCA9509

    输出 VOL 侧边

    <0.2V

    TCA9509

    输入 VOL A 侧

    <0.3V

    TCA9509

    输出 VIL B 侧

    输出 VIH 后侧

    大于-0.5V
    <0.3VCCB

    >0.7VCCB
    <5.5V

    此致、

    插孔