This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212RWBR 不起作用

Guru**** 2896420 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440731/tusb212-tusb212rwbr-doesnot-work

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB216

工具与软件:

目前、已经开发出用于 USB2.0高速 USB 接口的新 Pogo 接口键盘。 由于键盘的 USB 线较长、因此添加了 USB 转接驱动器 TUSB212RWBR IC。 目前、测试眼图显示、调整了该 IC 对应于 DC_BOOST 和 AC_Boost 的配置电阻。 不管用。 它看起来不像 IC 在工作。 具体原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    我之前查看过此原理图、并 记下了此处的 EQ 电阻器(这些电阻器似乎未更改)以及 DP/DM 通道上的网络名称。 我将把它们附在这里:

    "此外、它们好像有一个100千欧的电阻连接到 EQ。 对于初学者、虽然这超出了我们建议针对 EQ 引脚电阻器的正常范围、但这也会将其设置为 EQ3、我们强烈建议不要这样做。 这将导致转接驱动器以尽可能高的量提升眼图的边缘。 这会导致过度补偿、从而导致信号误断开。

    这同样适用于 DC_Boost 引脚。 他们将100k Ω 电阻器用于分压器、同时我们有自己的建议。 我相信他们正在尝试将直流升压设为中电平、但如果是这种情况、他们不需要这些电阻器。 则可以将该引脚保留为 DNI。

    除此之外、我确实注意到 DP/DM 的名称不同。 由于这些引脚需要连接在器件下方以确保 USB2数据通道不被断开、因此最好将它们保持为相同的网络名称:

    最后、我们推荐 TUSB216而不是 TUSB212、因为 TUSB216比 TUSB212具有更高的性能、并具有附加功能。"

    [quote userid="340395" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440731/tusb212-tusb212rwbr-doesnot-work 由于键盘的 USB 线较长、添加了 USB 转接驱动器 TUSB212RWBR IC。

    确认一下、我们的 USB2转接驱动器不会增强 LS/USB2 FS 信号、例如通常与键盘关联的信号。 除非键盘是高速器件、否则转接驱动器不会产生任何影响。

    此外、我注意到您已连接到禁用引脚。 请确保转接驱动器保持在复位状态、直到 VCC 稳定、并且在通过数据通道发送任何信号之前启用转接驱动器。

    除此之外、如果您可以检查 CD 和 ENA_HS 引脚以及转接驱动器下方数据通道的连接、我会很感激。

    谢谢!

    Ryan