This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS94:PLLVCC、LVDSVCC 范围的电压电平和电流最大限值及纹波要求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440491/sn65lvds94-voltage-level-current-max-limit-and-ripple-requirement-for-pllvcc-lvdsvcc-range

器件型号:SN65LVDS94

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请帮助我们了解 SN65LVDS94的引脚 PLLVCC、LVDSVCC 的功耗详细信息。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    功耗取决于为特定应用中的器件供电的电压和电源电流。  通常情况下、它在3.3V 电源电压下运行并且功耗为250mW (典型值)。  

    请参阅 EVM 原理图建议以供参考、如下所示。

    此致!

    Josh